请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS53688你(们)好
您能不能介意解释如何设置 TPS53688 SMBus 和 SVID 地址?
因为我无法理解 TPS53688规格第8页的含义。
因此、请说明如何操作。
我需要设置 SVID 地址00h、 SMBus 地址 0xC4、7相。
我正在寻求您的帮助。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.