This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688 SMBus 和 SVID 地址设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756850/tps53688-smbus-and-svid-address-setting

主题中讨论的其他器件:TPS53688

你(们)好  

您能不能介意解释如何设置 TPS53688 SMBus 和 SVID 地址?

因为我无法理解 TPS53688规格第8页的含义。

因此、请说明如何操作。

我需要设置 SVID 地址00h、 SMBus 地址 0xC4、7相。

我正在寻求您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    这是非 RTM 产品、请联系您的 TI 销售人员以获得进一步帮助。

    谢谢。