主题中讨论的其他器件: TPS61175
尊敬的 TI:
我希望将 TPS61089用于7.2V 锂聚合物电池充电器。 我的问题是
-能否使用 PC USB 端口的输入端使用 TPS61089为锂聚合物充电。 USB 的最小电流为500mA、5V 足以产生7.2V 和1或2A 电流。
-数据表没有提到仅最小输入电流峰值开关电流限制、这是实际的限制吗?
-如果此 TPS61089不适用、您能否推荐另一个能够从上述输出产生相似电流和电压的 IC。
感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我希望将 TPS61089用于7.2V 锂聚合物电池充电器。 我的问题是
-能否使用 PC USB 端口的输入端使用 TPS61089为锂聚合物充电。 USB 的最小电流为500mA、5V 足以产生7.2V 和1或2A 电流。
-数据表没有提到仅最小输入电流峰值开关电流限制、这是实际的限制吗?
-如果此 TPS61089不适用、您能否推荐另一个能够从上述输出产生相似电流和电压的 IC。
感谢您的帮助