This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089的最小输入电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756341/tps61089-minimum-input-current-for-tps61089

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61175

尊敬的 TI:

我希望将 TPS61089用于7.2V 锂聚合物电池充电器。 我的问题是  

-能否使用 PC USB 端口的输入端使用 TPS61089为锂聚合物充电。 USB 的最小电流为500mA、5V 足以产生7.2V 和1或2A 电流。

-数据表没有提到仅最小输入电流峰值开关电流限制、这是实际的限制吗?

-如果此 TPS61089不适用、您能否推荐另一个能够从上述输出产生相似电流和电压的 IC。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanesan:

    感谢您考虑使用 TI 器件。

    如果您希望 生成7.2V/2A 来为锂聚合物充电、则 USB 输出电流需要大于3.2A。  如果您希望 生成7.2V/1A 电流为锂聚合物充电、则 USB 输出电流需要大于1.6A。

    实际上、限制来自 USB 输出能力、而不是 TPS61089。  您的应用中 USB 的最大输出能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。 我的 USB 最大值为0.5至1A 但我在下面查看了该板、并能够产生1A 电流。 这是否使用 TI IC?您是否有任何建议可以执行类似的操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanesan:

    如果其 USB 最大输出电流与您的相同、则其产品也无法输出7.2V/1A 以更换电池。 可实现7.2V/0.5A。 或者使用额定电流更高的 USB 端口。

    如果充电电流不重要、则可以设置0.5A 或更小的较低充电电流。

    但无论如何、TPS61089不适合该应用。 您可以选择采用 Sepic 拓扑的 TPS61175来限制输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    如何查看数据表中的输入电流限制、我找不到、您可以指引我查看电流限制的数据表部分或任何其他包含此信息的文档。

    您建议查看 TPS61175,以了解我的应用,5V/0.5A 输入以提供7.2V/1A 输出。 这应该对我的应用正常工作?如果是、我想购买开发板进行初步工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanesan,

    对于电源转换、输入功率应高于输出功率。 因此、5Vin/1A Iin 可以支持7.2V/0.5A 输出、但5V/0.5A IN 无法提供7.2V/1A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢海伦的帮助、这适合我。 我是说时间、电流限制是如何进行测量的、还是从数据表中进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指输入电流限制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、输入电流限制、如何知道限制是多少。 数据表中的值进行计算。 有关此信息的任何有用文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为您进行计算、它需要一些时间。 请在患者中等候。