请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的所有人:
我使用 TPS562200设计了输入电压为5-12V、输出电压为3.3V 1A 的电路。 我使用了 WEBENCH 设计工具和 TPS562200数据表。
我生产了20块原型板、 14块板工作正常。 我处理的是不工作的电路板。 我拆卸处理器不工作的6块板。 我注意到 接地和4个处理器引脚中的3V3短路。
我认为这是因为稳压器 TPS562200。
我决定查看稳压器的输出电压。 尽管我在输入端提供相同的电压、但稳压器输出1.66V 中的一个电压和其他4.07伏电压。 另2个 以波浪方式吸引电流
变得非常热。我检查了组件错误并重试了,但组件是正确的。
因此、1个稳压器输出1.66V
1个稳压器输出4.07V
2 1以波浪方式吸引电流、变得非常热。
İs 有人可以提供帮助? 可能出错的事情。 20个工作板中有16个。