This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS562200:TPS562200正在预热或未提供所需的输出。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756295/webench-tools-tps562200-tps562200-is-warming-up-or-does-not-give-the-desired-output

器件型号:TPS562200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

我使用 TPS562200设计了输入电压为5-12V、输出电压为3.3V 1A 的电路。 我使用了 WEBENCH 设计工具和 TPS562200数据表。

我生产了20块原型板、 14块板工作正常。 我处理的是不工作的电路板。 我拆卸处理器不工作的6块板。 我注意到  接地和4个处理器引脚中的3V3短路。

我认为这是因为稳压器 TPS562200。

我决定查看稳压器的输出电压。 尽管我在输入端提供相同的电压、但稳压器输出1.66V 中的一个电压和其他4.07伏电压。 另2个 以波浪方式吸引电流

 变得非常热。我检查了组件错误并重试了,但组件是正确的。

因此、1个稳压器输出1.66V

1个稳压器输出4.07V

2 1以波浪方式吸引电流、变得非常热。

İs 有人可以提供帮助? 可能出错的事情。 20个工作板中有16个。

e2e.ti.com/.../lg_5F00_gway_5F00_v4.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    原理图对我来说是可以的。 请上传布局以进行检查。
    此外、请告诉我们电感器的参数。 (或器件型号)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jason、

    首先,谢谢。

    İnductor 器件型号:NR4018T3R3M

    Digi-key 部件号:587-5932-2-ND

    该板为2层。

    我正在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1、对于 NR4018T3R3M,电流饱和仅为2A,这对于您的应用来说很小。 应高于3.2A
    2.布局。 从 SW 到电感器的布线过窄。 请参阅数据表第23页、图50"典型布局"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1、电流饱和为何应高于3.2A。我不理解。 我之所以选择该电感器、是因为我想我会在输出端获得最大1A 的电流。
    2.布局。 我知道。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于该器件、OCP 阈值为3.2A (典型值;请参阅数据表第6页)。
    当 Vout 误短路时、Iout 最大值应高于~3.2A
    2.当负载暂态(负载突然从轻负载变为重负载)时、电感器电流可能高于2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提供的信息非常有用。
    非常感谢。