This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116复位引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756626/tlc59116-tlc59116-reset-pin

器件型号:TLC59116

我一直使用非 PCB 控制单元开发一个使用 X 驱动器驱动 X 个 LED 的板。

由于应用类型的原因、无法连接驱动器的 RESET 引脚。

外部复位对于驱动器的安全运行是否至关重要、或者 POR 和软复位是否足够"?

(如果不需要、RESET 引脚将连接到 VCC)

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Merlin、

    如果不使用、可以将其连接到 Vcc。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth