This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:当用高内部电阻为电池充电时、奇怪的快速 STAT LED 闪烁

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755623/bq24295-weird-fast-stat-led-blinking-when-charging-battery-with-high-internal-resistance

器件型号:BQ24295

大家好!

我正在使用具有4层 PCB 的 BQ24295板。 CSYS = 2x10uF (X5R 25V)、Cbat = 10uF (X5R 25V)

一切似乎都正常、但当插入一些具有长电缆或高内部电阻的电池时、在恒流阶段充电正常、在特性电流达到终止阈值(默认值256mA)后、BQ24295将保持充电 、STAT LED 指示灯快速闪烁。 我在 VBAT 引脚上添加了一个100uF 的电容器、问题仍然存在。  

此外、我找不到有关此芯片的任何勘误信息。

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OCV 或 VBAT 已为4.124V。 充电阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第一幅图像中、C4似乎有一些不需要的焊料连接到下方放置的电容器? 或可能是磁通?
    此外、您是否从电池本身测量电池电压? 我们建议不要使用长导线将电池连接到充电器、因为这会在电池和 BAT 引脚之间产生高电压差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    很抱歉、电路板上有灰尘。  VPMID 为5.14V、REGN 为5.04V、这是正常现象。

    是的、我知道引脚 BAT 和电池+端子之间的高电阻不是很好、但在这种情况下、它看起来太敏感。

    我将捕获要分析的波形。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常充电

    LED 闪烁20Hz

    我认为它会触发电池过压保护功能(104%)。

    然后、振荡开始。

    将术语电流设置为128mA、 将 VECHG 设置为300mV 大有帮助。

    非常感谢!