请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 大家好!
我正在使用具有4层 PCB 的 BQ24295板。 CSYS = 2x10uF (X5R 25V)、Cbat = 10uF (X5R 25V)
一切似乎都正常、但当插入一些具有长电缆或高内部电阻的电池时、在恒流阶段充电正常、在特性电流达到终止阈值(默认值256mA)后、BQ24295将保持充电 、STAT LED 指示灯快速闪烁。 我在 VBAT 引脚上添加了一个100uF 的电容器、问题仍然存在。
此外、我找不到有关此芯片的任何勘误信息。
请帮助。
谢谢