请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2590 您好!
我看到方波谐波(从15MHz 开始、高达500MHz、分频15MHz、例如15、30、45、 60MHz)。 IC 的输入端和 IC 的输出端。 Tihs 正常吗? 或 ı 出错了吗? 我使用:
CCT:220nF
Rilim:100K
Rflt:100K
RRTY:0r
负载为33R、我希望最大提供12V/400mA 我还添加了1uF 或220nF 的负载。
ı 已尝试 Rilim 47k 和 Rflt 39K %10公差。 另外、这两个电阻器的容差均为180K (我尝试限制电流800mA)、这两个电阻器的容差必须为%1、并且计算结果必须为%1、如果数据表建议49.9K、我是否可以使用47k、或者这种问题可能会导致谐波问题?