This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2590:15MHz 方波谐波@Ω 输入和输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755325/tps2590-15mhz-square-wave-harmonics-input-and-output

器件型号:TPS2590

您好!

我看到方波谐波(从15MHz 开始、高达500MHz、分频15MHz、例如15、30、45、 60MHz)。 IC 的输入端和 IC 的输出端。 Tihs 正常吗? 或 ı 出错了吗? 我使用:  

CCT:220nF

Rilim:100K

Rflt:100K

RRTY:0r

负载为33R、我希望最大提供12V/400mA 我还添加了1uF 或220nF 的负载。

ı 已尝试 Rilim 47k 和 Rflt 39K %10公差。 另外、这两个电阻器的容差均为180K (我尝试限制电流800mA)、这两个电阻器的容差必须为%1、并且计算结果必须为%1、如果数据表建议49.9K、我是否可以使用47k、或者这种问题可能会导致谐波问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burhan、

    感谢您与我们联系。 请帮助我们提供以下信息。

    • 您能告诉我们该 IC 的来源吗? 是直流/直流转换器。 您是否检查 了源的谐波?
    •   TPS2590也被禁用时、您是否会在其输入端看到谐波?
    • 输入电压和输出电压是否有任何可见的纹波? 您能否通过交流耦合测量捕获 Vin 和 Vout 的波形并测量纹波?
    • 请与我们分享谐波图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    感谢您的快速回复。

    *源是直流/直流转换器、其输出在此频率下是纯净的。 此外、TPS2590之前还有一个 TPS25944、其输入和输出也是干净的。
    *当我关闭 tps2590 (在25944之后我使用其中的8个)时,噪音消失。 BUR 现在我只看 TPS2590、其他组件都不工作。
    *我在示波器中看不到任何内容、我可以在频谱分析仪上看到谐波、我将共享输入和输出图形。
    ***当我将 EMI 铁氧体磁珠输入和输出谐波显示为偶次时,我可以将系统与这些滤波器单元配合使用。 但为了确定主要原因、我将继续努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Burhan、

    大多数具有高侧 NFET 的器件将具有一个电荷泵来驱动 FET 的栅极。 该噪声可能是内部电荷泵的开关组件。
    电荷泵的开关噪声主要可以忽略不计、不应影响任何系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Burhan、

    我已经向设计团队进行了检查。 电荷泵频率在整个温度和所有型号范围内介于7MHz 至11MHz 之间。
    您是否看到 IC 输入和输出上围绕这些频率耦合的噪声? 如果是、较高的频率可能是它们的谐波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Burhan、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?