请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
我使用 WEBENCH 来设计这款降压/升压转换器、其规格为10-14V 输入电压、12V 输出电流、8A 输出电流: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=23ACD34619D84488
我决定在 Rfbb + Rfbt 之间添加一个 POT、以允许我在12-14V 之间调节输出电压。这基本上符合预期、最大输出电压(RMS)= 13.8V。好的。
问题是当我增加负载时、输出电压会下降。 这里是记录的值、然后在每个值上进行示波器脉冲(黄色= Vin、蓝色= Vout)。 该电源的额定功率为100W、因此我很惊讶它甚至在57.6W 开始时也会出现问题。可能更低、我尚未在28.8和57.6W 之间进行测试:
0 Ω:
5 Ω μ A:
2.5 μ A Ω:
Ω μ A:
下面是几个问题:
- 这里是否有任何特定问题会被认为是问题? 热性能、电感器饱和等?
- 您是否注意到示波器镜头中有什么特别之处? 尖峰是每5.8us 就会出现一次、还是一个问题? 请注意、开关频率为343kHz -> T = 2.9us、或尖峰之间的时间减半。
- 您能否建议任何点进行探测以验证信号?
谢谢!
Jim