This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907噪声密度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756468/lp5907-lp5907-noise-density

器件型号:LP5907

大家好、

我们的客户正在寻找 LDO 支持4V/50mA 输出和噪声密度<20nV/√Hz、

我们可以在 LP5907数据表中找到噪声密度、但它显示了2.8V 条件下的输出、

客户想知道输出电压=4.0V/50mA 时 LP5907的噪声密度如何? 谢谢

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    除了空载条件外、输出电流对输出噪声的影响可以忽略不计、如上图17和以下 PowerPoint 所示:

    e2e.ti.com/.../1033.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf

    大多数 LDO 输出噪声由内部电压基准生成、然后由误差放大器增益。 因此、输出噪声大约随输出电压而变化。 1kHz 至10MHz 频率范围内的最大噪声密度发生在1kHz。 此频率下的噪声密度可计算为:

    VN @ 4V = VN @ 2.8V * 4/2.8 = 50nV/√Hz * 4/2.8 = 71.4nV/√Hz

    谢谢、

    Gerard