This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907SNX-3.3/NOPB

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756422/lp5907-lp5907snx-3-3-nopb

器件型号:LP5907

BLE 模块使用 LP5907SNX-3.3/NOPB 供电。 BLE 模块使用 SWD 进行刷写。 是否可以使用 SWD 编程器为 BLE 模块供电? 在这种情况下、LP5907输出引脚的电压将为3.3V、但输入引脚和使能引脚将为低电平。 数据表中包含以下内容:

绝对最大 VOUT 是 VIN + 0.3V 或6V 的出租方

因此、在这种情况下、当连接编程器时、VOUT 将远高于 VIN。 但是、一旦连接编程器、使能引脚和 Vin 引脚就会被拉高、因为开关中的二极管处于活动状态、从而导致 Vin 上的电压不远低于 Vout。

问题是、这是否会损坏 LDO。 我尝试对一些类似这样的 BLE 模块进行编程、到目前为止没有问题。 但从长远来看,这可能会在未来造成问题。

像这样刷写裸 PCB 将非常方便、但我需要确保 LDO 不会受到损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超过绝对最大额定值将损坏或降低任何器件的寿命。 与所有 PMOS 导通 FET LDO 一样、LP5907具有一个体二极管、如果输出电压超过输入电压、则该体二极管可以反向(从输出到输入)方向传导、就像对模块进行编程一样。 正向偏置该未表征的二极管会产生足够的热量来损坏器件、因为反向电流仅受二极管的小导通电阻的限制。 因此、TI 建议在输出电压可能超出输入任何量的应用中实施反向电流保护。 Mark 在此博文中讨论了一些示例电路技术:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/07/25/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    谢谢、

    Gerard