BLE 模块使用 LP5907SNX-3.3/NOPB 供电。 BLE 模块使用 SWD 进行刷写。 是否可以使用 SWD 编程器为 BLE 模块供电? 在这种情况下、LP5907输出引脚的电压将为3.3V、但输入引脚和使能引脚将为低电平。 数据表中包含以下内容:
绝对最大 VOUT 是 VIN + 0.3V 或6V 的出租方
因此、在这种情况下、当连接编程器时、VOUT 将远高于 VIN。 但是、一旦连接编程器、使能引脚和 Vin 引脚就会被拉高、因为开关中的二极管处于活动状态、从而导致 Vin 上的电压不远低于 Vout。
问题是、这是否会损坏 LDO。 我尝试对一些类似这样的 BLE 模块进行编程、到目前为止没有问题。 但从长远来看,这可能会在未来造成问题。
像这样刷写裸 PCB 将非常方便、但我需要确保 LDO 不会受到损坏。