主题中讨论的其他器件: TPS22917
你好
您是否有任何方法 可以在三个电源(相同5V 电压)之间实现电源多路复用(多路复用)?
示例 向图64 SCH 添加了另一个电源3 (5V)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fandy、
感谢您与 E2E 联系!
您能再多讲一讲您的应用吗? TPS22953可用于特定的3路多路复用配置、但我不确定这是否适用于您的系统。
根据我的理解、您需要在三个5V 电源(PS1、PS2和 PS3)之间进行多路复用。 如果 PS1发生故障、多路复用器应自动切换到 PS2。 如果 PS2发生故障,则它应自动切换到 PS3。 我的理解是否正确? 或者、您是否在3个不同的电源之间手动切换? 如果 PS1在 PS2为系统供电时返回、MUX 是否应自动切换回 PS1?
谢谢、
黄亚瑟