This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:如何在三个电源之间实现电源多路复用(MUX)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754980/tps22953-how-to-implement-power-multiplexing-muxing-between-three-power-supplies

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS22917

你好

您是否有任何方法 可以在三个电源(相同5V 电压)之间实现电源多路复用(多路复用)?

示例 向图64 SCH 添加了另一个电源3 (5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能再多讲一讲您的应用吗? TPS22953可用于特定的3路多路复用配置、但我不确定这是否适用于您的系统。  

    根据我的理解、您需要在三个5V 电源(PS1、PS2和 PS3)之间进行多路复用。 如果 PS1发生故障、多路复用器应自动切换到 PS2。 如果 PS2发生故障,则它应自动切换到 PS3。 我的理解是否正确? 或者、您是否在3个不同的电源之间手动切换? 如果 PS1在 PS2为系统供电时返回、MUX 是否应自动切换回 PS1?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    输入电源是在3个电源(PS1、PS2、PS3)、PS1=DCIN_5V、PS2=POE_5V、PS3=POGO_5V 之间手动连接的;优先级:ps1>PS3;

    实际上,PS3始终处于连接状态,如果手动连接其它 PS1或 PS2, PS3应自动关闭,并选择更高优先级的电源;如果 PS1已连接,PS2、PS3应自动关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、  

    感谢您的澄清。 在该配置下、您可以尝试使用2个 TPS22953 (PS1和 PS2)和1个 TPS22917 (PS3)。 当一个外部或非门连接到 PS3的使能端时、只有当两个 TPS22953的 PG 引脚都为低电平时、它才会被启用。  

    谢谢、

    黄亚瑟