请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 各位专家、您好!
如果启用了 ICO、则充电器会增大充电电流并等待第一个 VINDPM 事件发生。 但是、如果最大值为 充电电流无法触发 VINDPM、ICO 是否仍在运行或完成?
ICO 是通过 cylce 运行周期还是在设置寄存器0x02[4]=1后仅运行一次?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
如果启用了 ICO、则充电器会增大充电电流并等待第一个 VINDPM 事件发生。 但是、如果最大值为 充电电流无法触发 VINDPM、ICO 是否仍在运行或完成?
ICO 是通过 cylce 运行周期还是在设置寄存器0x02[4]=1后仅运行一次?