请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61310 主题中讨论的其他器件: LM36010、 LM3644
尊敬的 TI 专家:
我的客户对 LED 驱动器有以下要求:
1)输入电压3.3V (或锂电池直接从3.7~4.2V 供电)
2)总共2通道、1个通道能够为激光 LED 提供1.6A 峰值电流(3.4~3.6V)、驱动器将在每次少于1个感应电压的情况下工作、大多数情况下、驱动器处于睡眠模式以节省功耗;
另一个通道具有类似功能、仅峰值电流约为1.3A
对于此应用、似乎需要2个 TPS61310来驱动2个单独的 LED。
您能不能帮助您提供有关此类要求的一些建议? 是否有单芯片解决方案或更好的双芯片解决方案?
非常感谢。