This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61310:双 LED (1.6A+1.3A)适用器件型号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61310, LM36010, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756479/tps61310-dual-led-1-6a-1-3a-suitable-part-no

器件型号:TPS61310
主题中讨论的其他器件: LM36010LM3644

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 LED 驱动器有以下要求:

1)输入电压3.3V (或锂电池直接从3.7~4.2V 供电)

2)总共2通道、1个通道能够为激光 LED 提供1.6A 峰值电流(3.4~3.6V)、驱动器将在每次少于1个感应电压的情况下工作、大多数情况下、驱动器处于睡眠模式以节省功耗;

   另一个通道具有类似功能、仅峰值电流约为1.3A

对于此应用、似乎需要2个 TPS61310来驱动2个单独的 LED。

您能不能帮助您提供有关此类要求的一些建议? 是否有单芯片解决方案或更好的双芯片解决方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    根据您的要求、我建议使用 LM3644为激光 LED 供电、LM3644在将两个通道连接在一起时可提供高达2.5A 的电流、我建议使用 LM36010来驱动1.3A LED。 这两个 LED 驱动器都可以非常快速地驱动。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean
    非常感谢您的快速响应。 您知道吗、此应用的任何单芯片解决方案都将在未来发展蓝图中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    对于 LM36010、客户发现另一个类似的器件型号--LM3648也可以支持此要求。 这些器件有何不同、它们更受欢迎? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    LM36010更小、成本更好、而且该器件是新发布的器件、请建议您的客户使用此器件。 现在、我们没有一个芯片来支持这个大电流。 您的客户是什么? 和详细应用?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    得到了它、非常感谢您的友好帮助。 我将向您发送一封私人邮件、以了解详情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    我刚刚发送了友谊请求