主题中讨论的其他器件:TPS2662、 TPS2663、
在我们的应用中、我需要 电源电路的标准、限制在1.6A、UV 17V 和 OV 30V 之间
此外,如果输入端连接了24V 交流电源,则 不应破坏设备。
那么 、使用 TPS26600完成这一过程的官方计划和原理图是什么
浪涌 +5/-5脉冲 60s 间隔 1kV、共40 R 和0.5 uF 至 uin (24V) 接地( 24V)和 PE (24V)
EN61000-4-5 (1.2/50us 和8/20us) 、61000-6-2 Immunität Industrieberich
感谢您的回答。
此致 Ingo