请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3914 大家好、
我们的客户询问了设计值与测量值之间的较大 LED 电流差。
随附的原理图是每通道3mA 的客户电路。
测得的 LED 电流总计为136mA。
考虑了哪些类型的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、辽卡特、
非常感谢您的回答。
不过、在数据表的第9页、
“计算 LED 驱动电流时,应考虑内部10电阻分压器以及外部电流和电压设置分压器消耗的电流。”
这意味着1kΩ 10 μ A 内部电阻器的内部电流应添加到第2页的 ILED 电流计算公式中?
这种考虑是否正确?
如果是、假设 VOUT=9V 且 R1=3.9kΩ Ω、是否应通过以下公式估算 ILED 电流?
ILED = 12.5/R1 + 10×VOUT/10k=12.5/3.9k + 10×9/10k = 12.2mA
哪一项是正确的?
客户测得的值为每通道13.6mA。