This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:四倍的 LED 电流差

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754496/lm3914-led-current-difference-over-four-times

器件型号:LM3914

大家好、

我们的客户询问了设计值与测量值之间的较大 LED 电流差。

随附的原理图是每通道3mA 的客户电路。

测得的 LED 电流总计为136mA。

考虑了哪些类型的问题?

感谢您访问 help.e2e.ti.com/.../LM3914.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年12月13日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    我回顾了原理图、由于有一个3.9K 电阻器(R17)、在该电阻器上产生1.25V 的基准电压、因此流经该电阻器的恒定电流应为0.32mA。 流经每个 LED 的电流应为~0.32mAx10=3.2mA、并且由于有10个 LED、LED 总电流应为~32mA。 我看不到该原理图有问题、很遗憾、很难说出导致电流更高的原因。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢您的回答。

     不过、在数据表的第9页、

    “计算 LED 驱动电流时,应考虑内部10电阻分压器以及外部电流和电压设置分压器消耗的电流。”

     

    这意味着1kΩ 10 μ A 内部电阻器的内部电流应添加到第2页的 ILED 电流计算公式中?

     这种考虑是否正确?

    如果是、假设 VOUT=9V 且 R1=3.9kΩ Ω、是否应通过以下公式估算 ILED 电流?

    ILED = 12.5/R1 + 10×VOUT/10k=12.5/3.9k + 10×9/10k = 12.2mA

    哪一项是正确的?

    客户测得的值为每通道13.6mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我知道数据表第9页上的陈述、但让我感到失望的是、您在最初的 e2e 帖子中提到了136mA 的总 LED 电流。 在 LED 总电流很高的情况下、我假设应用存在严重错误、我提供了第一个近似解释、其中排除了流经内部电阻分压器的电流的影响。 既然您提到客户应用中的电流为13.6mA/通道、这就更有意义了。
    因此、基于客户电路的计算将为:

    Vout=Vref *(1+R2/R1)+ Iadj*R2 --- 数据表第9页中找到
    Vout=1.25*(1+24.2K/3.9K)+ 120uA * 24.2K
    Vout= 11.904V

    请注意、数据表指定了内部电阻分压器的+/- 30%容差、因此总容差可为7K 或13K。 这样、流经内部电阻分压器的电流将介于11.904/7K = 1.7mA 至11.904/13K = 0.91mA 之间

    因此、流出参考输出(引脚7)的总电流可以介于1.25V/3.9K + 1.7mA = 2.02mA 和1.25V/3.9K + 0.91mA = 1.23mA 之间

    因此、每通道 LED 电流可以介于1.7mA x 10 = 17mA 和1.23mA x10 = 12.3mA 之间

    您提到客户测量值为13.6mA、因此它完全在该范围内。
    请注意、在上述 Iadj 容差的计算中、我没有包括其他容差、例如 TYP=75uA、max=120uA。
    我希望这种解释对您有所帮助。

    此致、
    辽卡特