This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:升压 UVP

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756134/lp8863-q1-boost-uvp

器件型号:LP8863-Q1

大家好、团队成员。

请告诉我 VBOOST_UVP 的功能。

当 RFB1 = 820k Ω 且 RFB2 = 100 μ F 时、kΩ kΩ 如下。
 VmaxBOOST = 42.9V
 VBOOST_OVP_Low = 44.8 V
 VBOOST_OVP_High = 47.9V
 VBOOST_UVP = 39.9V

输出电压是否设置在 VBOOST_UVP 和 VmaxBOOST 之间?

还是设置为低于 VBOOST_UVP?

如何在 LED 的总 VF 最小值为30V、最大值为42V 时进行设置

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中用于计算 VBOOST_OVP_LOW、VBOOVP_HIGH 和 VBOOST_UVP 的公式是在自适应电压控制处于最大输出电压时计算的、因此它们在数据表中使用 Isel_max。 但在实际情况下、公式中不一定是 Isel_max。 它们只使用 FB 电压与 Vovph、Vovpl 和 Vuvp 进行比较、以查看升压转换器是否在 OVP 或 UVP 条件下工作。

    因此、在设置 FB 电阻分压器时、只需确保 Vmaxboost 高于最大 LED 灯串电压、Vminboost 低于最小 LED 灯串电压。 无需注意 VBOOST_UVP。