请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 大家好、团队成员。
请告诉我 VBOOST_UVP 的功能。
当 RFB1 = 820k Ω 且 RFB2 = 100 μ F 时、kΩ kΩ 如下。
VmaxBOOST = 42.9V
VBOOST_OVP_Low = 44.8 V
VBOOST_OVP_High = 47.9V
VBOOST_UVP = 39.9V
输出电压是否设置在 VBOOST_UVP 和 VmaxBOOST 之间?
还是设置为低于 VBOOST_UVP?
如何在 LED 的总 VF 最小值为30V、最大值为42V 时进行设置
此致、