请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EMB1428Q 您好!
我们拥有基于 EMB1402评估板的定制设计、其中包含 EMB1428和 EMB1499。 这用于对一组2V 电池进行充电放电。 系统功能(能够对电池进行充电/放电)、但会间歇性地显示某些低侧电池(靠近电池组接地)上的故障(故障代码0x90、0xB0、0x70和0xC0)。 然而、芯片在随后的充电/放电命令上从故障中恢复。 例如、我在下面总结了尝试对电池组上的第一个电池(从接地端)放电的两种情况。
情况1 (最初出现故障、但每4秒持续发出放电命令时恢复):
| 时间线(秒) | 命令 | 故障代码 |
| 0 | 放电 | 0xB0 |
| 4. | 放电 | 0xA0 (无故障) |
| 8. | 放电 | 0xA0 |
| 12. | 放电 | 0xA0 |
案例2:(每次都出现故障。 以分立方式发出放电命令、然后发出"打开所有开关"命令)
| 时间线(秒) | 命令 | 故障代码 |
| 0 | 放电 | 0xB0 |
| 4. | 打开所有开关 | |
| 5. | 放电 | 0xB0 |
| 8. | 打开所有开关 | |
| 9. | 放电 | 0xB0 |
| 12. | 打开所有开关 |
尝试为电池充电时会观察到类似的行为。 电池组由12节2V 电池组成。 我们使用两个 EMB1428、每一个在 EMB1499上驱动它。 每个 EMB1428驱动6个电芯。 在连接到电池组低侧组的 EMB1428上始终会出现此问题。
下面是有关此问题的问题。
这是预期行为吗? 如果是、芯片是否需要预热时间进行充电/放电?
这些故障(0x90、0xB0、0x70和0xC0)间歇性出现的原因是什么?
它是否指示器件间歇性承受应力、最终可能对其造成永久损坏?
谢谢
Brayan