This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428Q 显示间歇性故障(故障代码0x90和0xB0)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755578/emb1428q-emb1428q-shows-intermittent-failures-fault-codes-0x90-and-0xb0

器件型号:EMB1428Q

您好!

我们拥有基于 EMB1402评估板的定制设计、其中包含 EMB1428和 EMB1499。 这用于对一组2V 电池进行充电放电。 系统功能(能够对电池进行充电/放电)、但会间歇性地显示某些低侧电池(靠近电池组接地)上的故障(故障代码0x90、0xB0、0x70和0xC0)。 然而、芯片在随后的充电/放电命令上从故障中恢复。 例如、我在下面总结了尝试对电池组上的第一个电池(从接地端)放电的两种情况。

情况1 (最初出现故障、但每4秒持续发出放电命令时恢复):

时间线(秒) 命令 故障代码
0 放电  0xB0
4. 放电 0xA0 (无故障)
8. 放电 0xA0
12. 放电 0xA0

案例2:(每次都出现故障。 以分立方式发出放电命令、然后发出"打开所有开关"命令)

时间线(秒)  命令  故障代码
0 放电 0xB0
        4. 打开所有开关
        5. 放电 0xB0
8. 打开所有开关
9. 放电 0xB0
12. 打开所有开关

尝试为电池充电时会观察到类似的行为。 电池组由12节2V 电池组成。  我们使用两个 EMB1428、每一个在 EMB1499上驱动它。 每个 EMB1428驱动6个电芯。 在连接到电池组低侧组的 EMB1428上始终会出现此问题。

下面是有关此问题的问题。

这是预期行为吗? 如果是、芯片是否需要预热时间进行充电/放电?

这些故障(0x90、0xB0、0x70和0xC0)间歇性出现的原因是什么?

它是否指示器件间歇性承受应力、最终可能对其造成永久损坏?

谢谢

Brayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brayan、

    让我来看看这个问题、星期一再回来。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brayan、

    我查看了您提到的故障代码、我怀疑这可能与系统中的噪声有关、因为您提到的故障之一(0x70)不是有效的故障代码(请参阅第22页、EMB1428Q 数据表中的表3以了解有效的故障代码)。 我建议检查您的电源是否干净、没有过冲、下冲或大量振铃。

    您使用的是 TI 的 EM1402 EVM 还是您自己的设计? 如果您正在使用自己的、是否可以共享以进行审核?

    您是否正在使用自己的软件?

    此致、
    Leslie