This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051A:我是否可以像 quot;上下颠倒"TL431一样使用 TL4051?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4051A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752555/tl4051a-can-i-use-the-tl4051-like-an-upside-down-tl431

器件型号:TL4051A
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我将在具有反相反馈输入的开关电源中使用它。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我看到您的原理图。 您能否根据您对输出电压和反馈的需求提供电压范围? 我正在尝试更好地了解您的电路、以便为您提供建议。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压为12V、控制输入范围(TL4051电路的输出)需要为0-5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我可以看到电路原理图的其余部分吗?
    我不知道压降将在哪里?
    您尝试通过控制输入范围控制什么?
    反相反馈输入是什么意思?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "Vout"是降压转换器的输出。
    "反馈"是其控制输入。 反相意味着、如果您将其上拉、则输出会下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉耽误你的时间。 假日时间。

    原理图目前不完整。 TL4051A 需要在 V+和 Vin 上串联一个电阻器才能正确调节。 我不确定 Vin 在哪里。

    TL4051基准从阴极到反馈、因此阳极确实需要接地。 我不会在 二极管等正向偏置配置中使用 TL4051。 我只会在诸如齐纳二极管的反向电压配置中使用 TL4051。

    TL4051将始终分流电流。

    我可以想到的一种方法是使用 TL431、如随附的 TINA 仿真中所示。 如果您将反馈引脚拉至低电平接地、则 VKA 会升高、Voutput 会变为~0V。 如果您将 Vfeedback High Z 保持在接近悬空的水平、则输出将基于电阻器配置。 唯一的问题是电压调节基于12V 电源轨而不是 GND。

    e2e.ti.com/.../e2e.TSC

    -Marcoo