请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL4051A Thread 中讨论的其他器件: TL431
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
很抱歉耽误你的时间。 假日时间。
原理图目前不完整。 TL4051A 需要在 V+和 Vin 上串联一个电阻器才能正确调节。 我不确定 Vin 在哪里。
TL4051基准从阴极到反馈、因此阳极确实需要接地。 我不会在 二极管等正向偏置配置中使用 TL4051。 我只会在诸如齐纳二极管的反向电压配置中使用 TL4051。
TL4051将始终分流电流。
我可以想到的一种方法是使用 TL431、如随附的 TINA 仿真中所示。 如果您将反馈引脚拉至低电平接地、则 VKA 会升高、Voutput 会变为~0V。 如果您将 Vfeedback High Z 保持在接近悬空的水平、则输出将基于电阻器配置。 唯一的问题是电压调节基于12V 电源轨而不是 GND。
-Marcoo