This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:在 USB 电缆完全充电后、0.7V 电池电压下降0.3ms

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755384/bq24095-battery-voltage-drop-0-7v-for-0-3ms-after-usb-cable-remove-at-full-charge

器件型号:BQ24095

我们在充电电路中使用 BQ24095和 VBUS。 电池已充满电、系统负载为0.3A。 如果我们突然拔下 USB 电缆、我们可以观察到电池电压从4.3V 下降到3.6V 的持续时间为0.3ms。 然后电池电压恢复到4.3V。 如果电池正在充电、当我们断开 USB 电缆时、电池压降不会显著。

是否有任何解决 suddent 压降的建议? 该压降将影响系统运行。 我们尝试在 BATT+上添加47uFx8pcs 电容器。 但是、当我们在电池充满电时拔下 USB 电缆时、有时会影响系统运行。

此致、

Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我尝试使用 EVM 重复此情况、但未看到压降。
    您能否发送电路原理图以及问题的范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    这里是捕获的电路和波形。 CH1为+5V (VBUS)、Ch2为+BATT、Ch3为 PWR_EN 信号。 (从另一个芯片启用系统电源)

    系统操作只需按下一个按钮即可启用系统电源。 如果您需要整个电路进行审查、请告诉我如何秘密发送。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您可以在设备上运行测试吗?
    在移除 USB 电源前、将 TS 引脚拉至低电平。
    这是否防止电池电压下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已将 TS 短接至 GND 并运行测试。 电池电压不会下降。 但这种返工功能禁用了充电 IC 功能。 电流表中没有电流。 系统仅由电池电源供电。 (CH1:VBUS Ch2:BATT+ Ch3:PWR_EN)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我想和大家一起解决这个问题。 我们可以进行专用转换、然后向您发送请求。