This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:引脚短路- VDD 至 VTT

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756321/tps51206-pin-short---vdd-to-vtt

器件型号:TPS51206

尊敬的 TI 团队:

我们正在执行一些测试、其中器件引脚短路并检查应用行为。
在 TPS51206上、我们进行了测试并将引脚10 (VDD)短接至引脚3 (VTT)。 在此测试中,设备会变得非常热 >150°C,我们会看到  火灾危险。

- VDD = 5V
- VLDOIN/VDQSNS = 1.5V
- VTT = 0.75V

1) 1) VTT 引脚或 VDDQSNS 引脚二极管是否钳位到 VLDOIN?
2) 2)如果是、最大钳位电流是多少?

我们考虑限制 VDD 上的电流、以避免该热失控问题。
欢迎在引脚短路事件中解决此问题的其他建议。

谢谢、此致、
Joe

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    TPS51206是一款线性稳压器。 当 VTT 引脚短接至高电压(3.3V 或5V)电源时、该器件将灌入电流以尝试调节 VTT 电压。 由于灌电流能力有限、VTT 电压将被拉至高电压电平。
    器件的潜在功率损耗为:VTT*Isink,此处的 Isink 为2-3A,测试期间应测量实际 VTT 电压。
    在功率损耗较大的情况下、器件将被加热、直到触发 OT 保护。

    限制 VDD 电流是限制器件功率损耗的好方法。
    由于 VTT 引脚和 VDD 引脚彼此不相邻、实际情况下是否会发生引脚3和引脚10短路?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速反馈。
    同意您的观点、但这意味着 OT 保护装置在150°C 时开始踢进、设备应停止加热。
    当我们看到器件温度变得明显高于 OT 保护的150°C 时、我们认为必须有一些额外的机制、在 OT 保护已开启时、仍会消耗电流。 我们怀疑有一些钳位二极管、或类似的二极管...

    引脚间的短路测试是我们的产品安全所需的测试、可确保不会因故障原因发生火灾。 因此、这对于该产品至关重要。

    您能否检查有关钳位二极管的信息?

    谢谢!
    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    首先、请检查在移除短期条件后该器件是否正常工作。 如果在测试过程中损坏部件、则可能会发生任何情况。

    在短时间内、如果 VTT 电压高于 VLDOIN、即使器件处于 OT 保护状态、电流也将从 VTT 引脚通过内部高侧波特二极管流向 VLDOIN 引脚。 在这种情况下、器件会出现功率损耗、温度将保持上升。

    谢谢