Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
尊敬的 TI 团队:
我们正在执行一些测试、其中器件引脚短路并检查应用行为。
在 TPS51206上、我们进行了测试并将引脚10 (VDD)短接至引脚3 (VTT)。 在此测试中,设备会变得非常热 >150°C,我们会看到 火灾危险。
- VDD = 5V
- VLDOIN/VDQSNS = 1.5V
- VTT = 0.75V
1) 1) VTT 引脚或 VDDQSNS 引脚二极管是否钳位到 VLDOIN?
2) 2)如果是、最大钳位电流是多少?
我们考虑限制 VDD 上的电流、以避免该热失控问题。
欢迎在引脚短路事件中解决此问题的其他建议。
谢谢、此致、
Joe