This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:设计容量值错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756346/bq27441-g1-design-capacity-wrong-value

器件型号:BQ27441-G1

你好

我将在定制板上配置 BQ27441-G1A、遵循"4. 编程配置"一章 。  我的电池的标称电池容量为1350 mAh、因此我使用该值设置了设计容量参数。

问题在于、几分钟后、我通过 完全可用容量 参数(与标称可用容量相同)读回它、它的容量为1256 mAh... 因此、我用950mAh 更换了电池。 将设计容量设置为该值后、我将其读回、得到883mAh。

在这两种情况下、我的换算值都是1.07! 这是正常的吗? 我不知道是否还有其他需要我启用/禁用的东西... 或者、我可能应该将设计容量设置为值1.07时间以上...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAC 取决于同时考虑温度补偿的计算。 如果您更换电池、请确保运行学习周期。 DC 与 NAC 之间没有比率。