请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 你好
我将在定制板上配置 BQ27441-G1A、遵循"4. 编程配置"一章 。 我的电池的标称电池容量为1350 mAh、因此我使用该值设置了设计容量参数。
问题在于、几分钟后、我通过 完全可用容量 参数(与标称可用容量相同)读回它、它的容量为1256 mAh... 因此、我用950mAh 更换了电池。 将设计容量设置为该值后、我将其读回、得到883mAh。
在这两种情况下、我的换算值都是1.07! 这是正常的吗? 我不知道是否还有其他需要我启用/禁用的东西... 或者、我可能应该将设计容量设置为值1.07时间以上...
谢谢你