This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池未连接时的系统电压是多少?

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754007/bq25895-what-s-the-system-voltage-when-battery-is-unattached

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25898

您好!

在数据表中、我想当电池未连接时、VFET 的情况也是如此<Vsys(min).

它应该是 VSYS (min)+150mV。

如果我设置 REG03[3:1]=101、那么上面公式中的 VSYS (min)的值是多少? 它是3.5V (然后 VSYs=3.65V)还是3.65V (然后 VSYs=3.8V)?

当我将 SYS_MIN=3.5V、但 VSYS (MIN)=3.65V 的典型值时、这会让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    你是对的。 当电池未连接时、V (SYS)=VSYS (min)+150mV。 VSYSMIN=3.5V、VSYS_3.65V 典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是 VSYS (min)典型值为3.65V、那么我认为 VSYS 典型值应为3.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BQ25898、当 SYS_MIN=3.5V REG03[3:1]=101时、根据数据表、VSYS (MIN)最小值为3.6V。 我希望确保数据表正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    没错。 当 VBAT< VSYSmin 时、BQ25898 VSYSMIN 将按您发布的同一表中的 VSYS 规格所示、在设置上方进行250mV 的典型稳压。 如果存在合理的负载瞬态事件、该 Vsysmin 余量将电压保持在不低于设置值的水平。