This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:使用 PWM 拒绝退出的 BUCK 设计;打开和退出;关闭周期后

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753414/tps92691-buck-design-refusing-to-turn-on-after-off-periods-using-pwm

器件型号:TPS92691

我有一个适用于此 LED 驱动器的降压设计(过去我曾将其用作升压转换器)、现在我已经掌握了这款 LED 驱动器的最新动态。 请参考下面的原理图。 如果在 BATT_PWR 上电后不久、我将 PWM 信号拉高(根据原理图、我的输入逻辑为低电平有效)、则系统看起来运行得很好。 我已经让它运行了8个多小时、没有任何问题。 我遇到的问题是我计划使用电路的方式、就是使用 PWM 输入"断电"。 当我使用 PWM 关闭系统时(记住 BATT_PWR 仍有电源)、并使其关闭超过几秒钟时、它拒绝继续开关或重新开启、直到我在 BATT_PWR 上执行完整的电源循环。

在这段时间内、我拒绝重新打开、我已经检查了 VCC、CSP/CN、IMON、IADJ、PWM、 等等、一切看起来都很棒。 此芯片上是否缺少超时功能? 在经过一段时间后、可能会将其置于故障状态的东西? 同时、如果有人发现我的设计有任何问题、请告诉我、非常感谢! 我仍在浏览数据表、寻找线索、但现在它让我感到意外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    禁用器件的正确方法是使用漏极开路或集电极开路电路将 SS 拉至接地。  当您将 PWM 下拉至接地时、该器件仍处于激活 状态、但它会关闭 PWM FET (Q2)、同时将 COMP 引脚置于三态并禁用主功率 FET (Q3)的栅极驱动。  当 PWM 为低电平时、输出会由于与输出连接的泄漏和阻抗而下降。  如果它长时间关断、则该输出电压将完全放电。  当 PWM 再次变为高电平时、此部件将不具有任何软启动特性并且将获得一个过流事件。

    同样、禁用器件的正确方法是使用漏极开路或集电极开路电路将 SS 拉至接地。   数据表第7.1节的底部对此进行了说明。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经对此进行了测试、看起来确实可行。 需要注意的一点是、一旦处于故障状态、就不会恢复 IC (根据目前的测试)。 感谢您的帮助! 我要说,7.1中提到这一点的一句话在一句话的末尾有几句话。 作为如此重要的特性、应修改数据表以引起更多注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    很高兴知道您能够使其正常工作。

    Thnaks Tuan