我有一个适用于此 LED 驱动器的降压设计(过去我曾将其用作升压转换器)、现在我已经掌握了这款 LED 驱动器的最新动态。 请参考下面的原理图。 如果在 BATT_PWR 上电后不久、我将 PWM 信号拉高(根据原理图、我的输入逻辑为低电平有效)、则系统看起来运行得很好。 我已经让它运行了8个多小时、没有任何问题。 我遇到的问题是我计划使用电路的方式、就是使用 PWM 输入"断电"。 当我使用 PWM 关闭系统时(记住 BATT_PWR 仍有电源)、并使其关闭超过几秒钟时、它拒绝继续开关或重新开启、直到我在 BATT_PWR 上执行完整的电源循环。
在这段时间内、我拒绝重新打开、我已经检查了 VCC、CSP/CN、IMON、IADJ、PWM、 等等、一切看起来都很棒。 此芯片上是否缺少超时功能? 在经过一段时间后、可能会将其置于故障状态的东西? 同时、如果有人发现我的设计有任何问题、请告诉我、非常感谢! 我仍在浏览数据表、寻找线索、但现在它让我感到意外。