请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 我正在设计一个为3节锂电池,充电的电路、如数据表中提到的:
在我的电路中,VREG 为12.6V 且 VLOWV 约为9V,输出电容为30uf,因此我们可以得出结论 Trise=(12.6-9)*30/125=0.0864ms,Tfall =(12.6-9)*30/8=13.5ms
以下是未连接电池时的输出波形,我们可以看到下降时间为3ms、上升时间为1ms,这 与我们 在上面得出的结论严重偏离,请 帮助解决问题,谢谢!