This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于电池检测

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752197/bq24610-about-battery-detection

器件型号:BQ24610

我正在设计一个为3节锂电池,充电的电路、如数据表中提到的:

在我的电路中,VREG 为12.6V 且  VLOWV 约为9V,输出电容为30uf,因此我们可以得出结论 Trise=(12.6-9)*30/125=0.0864ms,Tfall =(12.6-9)*30/8=13.5ms

以下是未连接电池时的输出波形,我们可以看到下降时间为3ms、上升时间为1ms,这 与我们 在上面得出的结论严重偏离,请 帮助解决问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 Trise、我计算出接近测量值的0.864ms。 对于 Tfall、我计算的值相同、为13.5ms。 8mA 灌电流只是一个典型值、可能会有显著变化(~+/-20%)、但我不会期望这种变化太大。 您是否能够测量进入 SRN 的8mA 灌电流、可能通过电池至 SRN 的串联电阻器? 这将如何对您的终端应用中的电池检测运行产生负面影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。