主题中讨论的其他器件:UCC27511、
大家好、
我使用 LMS3655AMRNLT 同步降压转换器将24V 降压到12V。原理图和 PCB 设计即将完成。 最后一个是按照 IT 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lms3655-q1.pdf )中的建议进行的。 第42页上说(请参阅加高文本):
正如我所了解的、这些层似乎需要该数量的铜、以便可以散热。 我的问题是: 如果我使用1oz 铜的顶层和底层而不是2oz 铜、但我用芯片后面的散热器做补偿-请参阅右侧图像的箭头-(当然、遵循其他建议、特别是"巨大的"顶部和底部接地多边形)、会怎么样? 转换是否正常工作?
最后、我想补充一点、该模块的尺寸大约为75mm x 35mm。
TI 团队或读者一如既往地感谢您的帮助。
如有任何进一步评论,请提出。
此致、
David Cano。