请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq20z45
大家好、我有一个电池组、它具有 bq20z45芯片。 我不会长时间使用电池组、电池元件电压会低于2、2V (三对元件)。 因此、当我打开笔记本电脑时、电池组不会充电。 我取出电池组、将所有一对元件充电至4、2V 并组装好。 然后我打开我的笔记本电脑、但电池组没有充电。 我通过 CP2112将电池组连接到我的 PC。 使用 Tho 应用 BE2Works_4.5 (此应用使用 SMBus 通信 whis pack)读取任何寄存器、如下所示:
电池状态:
TCA | TDA | RCA | INIT | DCG | FD | EC2 | EC1 | EC0 |
我提出了一个问题。
我需要做些什么才能使我的电池组充电? 也许我需要清除我显示的更高的标志? 如何才能 claecessary flags? 我必须向 MAC (00)写入哪个命令字来清除必要的标志?
谢谢你。