This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45:为了使电池组正常工作(充电和放电)、必须贴好哪些标志?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755975/bq20z45-what-flags-must-be-claered-to-become-battery-pack-work-charge-and-discharge

器件型号:bq20z45

大家好、我有一个电池组、它具有 bq20z45芯片。 我不会长时间使用电池组、电池元件电压会低于2、2V (三对元件)。 因此、当我打开笔记本电脑时、电池组不会充电。 我取出电池组、将所有一对元件充电至4、2V 并组装好。 然后我打开我的笔记本电脑、但电池组没有充电。 我通过 CP2112将电池组连接到我的 PC。 使用 Tho 应用 BE2Works_4.5 (此应用使用 SMBus 通信 whis pack)读取任何寄存器、如下所示:

电池状态:

TCA | TDA | RCA | INIT | DCG | FD | EC2 | EC1 | EC0 |

我提出了一个问题。  

我需要做些什么才能使我的电池组充电? 也许我需要清除我显示的更高的标志? 如何才能 claecessary flags? 我必须向 MAC (00)写入哪个命令字来清除必要的标志?

谢谢你。