主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO
您好,已经尝试找出哪里可以找到 manufacturerData(),而用于校准的 ADC 数据是 bq40z80的数据。 我在左上行看到"Manufacturer Access"、在位寄存器中看到"Manufacturing Status"、
但是在 e.x 中,哪里是 manufacturerData()和 ADC Raw data for volt ?。
我可以看到以 mV 为单位的电芯1电压、看起来这是 manufacturerData 的一部分、但 mV 不是原始 ADC 数据应该是0.65535值
问题是我找不到用于计算电芯增益的 ADCCell1?
bq40z80校准手册中的一些文本
校准
该器 件集成了支持电流、电压和温度读数校准的例程、可在 ManufacturingStatus ()[CAL]位打开时将0xF081或0xF082或0xF083写入 ManufacturerAccess ()后进行访问。 当校准处于活动状态时,原始 ADC 数据可在 ManufacturerData()上获得。 如果发送了任何其他 MAC 命令或器件被复位或密封,则器件会停止在 ManufacturerData()上报告校准数据。
注意: 必须在校准完成后关闭 ManufacturingStatus ()[CAL]位。 该位在复位或密封后清零。
|
ManufacturerAccess() |
说明 |
|
0x002D |
启用/禁用 ManufacturingStatus () [CAL] |
|
0xF080 |
禁用 ManufacturerData()上的原始 ADC 数据输出 |
|
0xF081 |
在 ManufacturerData()上输出电压、电流和温度的原始 ADC 数据 |
|
0xF082 |
在 ManufacturerData()上输出电压、电流和温度的原始 ADC 数据。 该模式启用库仑计数器输入(SRP、SRN)上的内部短路。 |
|
0xF083 |
输出 Cell-7的原始 ADC 数据、 ManufacturerData()上的电压和电流 |