This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80EVM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756175/bq40z80evm-020-bq40z80evm

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

您好,已经尝试找出哪里可以找到 manufacturerData(),而用于校准的 ADC 数据是 bq40z80的数据。 我在左上行看到"Manufacturer Access"、在位寄存器中看到"Manufacturing Status"、  

但是在 e.x 中,哪里是 manufacturerData()和 ADC Raw data for volt ?。

我可以看到以 mV 为单位的电芯1电压、看起来这是 manufacturerData 的一部分、但 mV 不是原始 ADC 数据应该是0.65535值  

问题是我找不到用于计算电芯增益的 ADCCell1?  

bq40z80校准手册中的一些文本  

校准

该器  件集成了支持电流、电压和温度读数校准的例程、可在 ManufacturingStatus ()[CAL]位打开时将0xF081或0xF082或0xF083写入 ManufacturerAccess ()后进行访问。 当校准处于活动状态时,原始 ADC 数据可在 ManufacturerData()上获得。   如果发送了任何其他 MAC 命令或器件被复位或密封,则器件会停止在 ManufacturerData()上报告校准数据。

注意:  必须在校准完成后关闭 ManufacturingStatus ()[CAL]位。 该位在复位或密封后清零。

ManufacturerAccess()

说明

0x002D

启用/禁用 ManufacturingStatus () [CAL]

0xF080

禁用 ManufacturerData()上的原始 ADC 数据输出

0xF081

在 ManufacturerData()上输出电压、电流和温度的原始 ADC 数据

0xF082

在 ManufacturerData()上输出电压、电流和温度的原始 ADC 数据。 该模式启用库仑计数器输入(SRP、SRN)上的内部短路。

0xF083

输出 Cell-7的原始 ADC 数据、 ManufacturerData()上的电压和电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ManufacturerData 是输入和输出寄存器。 这意味着、当您通过发送 cal 模式命令将器件置于 cal 模式时、如果器件未从仪表板接收到 bqstudio 发出的任何进一步命令或通过扫描接收到该命令、则 MAC 中的数据将是原始 ADC 输出。

    因此、请停止使用 bqstudio 扫描总线、停止仪表板。 然后发送校准模式命令、然后从 manufactureraccess 读取。