This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:两个芯片的占空比在同一个板上的负载不同。

Guru**** 2519790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752161/lm2594-the-duty-cycles-of-the-two-chips-are-different-in-the-same-board-on-loaded

器件型号:LM2594

你(们)好

 两个芯片在同一电路板上的占空比不同、输出电压不同。

是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    出现这种情况的原因有很多。 它可以是原理图、布局、组装、测试方法。 您是否曾尝试交换两个电路板上的 IC 以查看电路板或 IC 后面是否存在一致的输出电压?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们在 EVM Broad 中进行了测试、结果正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户电路板的正常输出为11.89V。故障 IC 输出为10.1V、甚至达到3V。但我们在 FB 匹配12.5V 输出的 EVM 电路板上进行测试是可以的。

    我们怀疑 FB 电阻 误差过大、  这很重要吗?

    良好:

    失败:

    原理图:

    在 EVM 中进行测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    该部件看起来稳定(恒定开关频率)。 CH4是否显示 FB? 如果是这样、很奇怪它的读数是~1.5而不是1.2。 您在哪里测量?

    另请共享布局。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您是否仍有此问题? 你有更新吗?

    Sam