This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 802.3af PSE 和 PD 的最佳器件是什么?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23751, TPS23753A, PMP9175, TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754080/what-is-the-optimal-devices-for-802-3af-pse-and-pd

主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS23751TPS23753APMP9175PMP20931TPS2384

802.3af PSE 和 PD 的最佳器件是什么?
端口号为1或2。
PD 器件最好包含直流/直流控制器。 输出电压为3.8V 或3.3V 或5V。

在您的 Web 产品列表中、旧设备已从列表中删除。
那么、最佳器件是用于 PSE 的 TPS23861和用于 PD 的 TPS23751?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    对于 PSE、我们建议使用单端口参考设计 :www.ti.com/.../TIDA-00465

    您是否对 PD 有其他设计要求? (类型、输出功率、拓扑、效率等)我可以推荐设计。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN、

    感谢你的答复。
    关于 PSE、如果客户需要2个端口、我们是否可以向您的 TPS23861设计添加一个端口电路?

    对于 PD、输出功率为12W 就足够了。  需要简单的电路配置。 特别没有其他要求。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    是的、欢迎您在任何您认为合适的情况下修改参考设计。 我们免费提供了它。

    以下 PD 参考设计使用我们的 TPS23753A 1类 PD + PWM 控制器:
    PMP9175:5V/2.3A 同步反激
    PMP20931:3.7V/2.9A 同步反激

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN、

    感谢你的答复。
    我还有关于 PSE 器件的其他问题。

    PSE 器件控制通常是否需要主机控制?

    我认为 TPS23861不一定需要主机控制、因为它具有自动模式。 其他 PSE 器件如何?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    让我通知我们的 PSE 专家、让他们返回给您。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    在评论器件选择之前、我想更好地了解您的系统。 您是否可以控制电缆两侧(PSE 和 PD)? 是否可以将2类4 PD 连接到 PSE 端口? 如果是、您是否希望 TPS23861在连接了4级 PD 的情况下将功率限制为1类(15.4W)? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Penn-San、

    感谢你的答复。

    现在、我们的客户正处于有关此 PoE 系统的研发阶段。 因此、系统要求尚未明确。

    我们认为、如果需要、他们可以在两侧(PSE 和 PD)都有控制器。

    如果2类4 PD 连接到 PSE 端口并希望将功率限制为15.4W、我们应该注意什么?

    在这种情况下、我们应该更改使用器件吗? 还是必须满足主机控制要求?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    如果客户希望在与4类 PD 连接时将端口功率限制为1类(15.4W)、并且具有具有具有 I2C 总线的主机控制器、我建议使用 TPS23861、因为这是我们在 PSE 器件中最常用的器件、我们提供了大量支持。 如果客户没有任何主机控制器来进行 I2C 通信、并且仍然希望将4级 PD 的功率限制为15.4W、则 TPS2384是唯一可以实现此目的的器件。 谢谢。

    此致、
    一分钱