Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23751, TPS23753A, PMP9175, TPS2384
802.3af PSE 和 PD 的最佳器件是什么?
端口号为1或2。
PD 器件最好包含直流/直流控制器。 输出电压为3.8V 或3.3V 或5V。
在您的 Web 产品列表中、旧设备已从列表中删除。
那么、最佳器件是用于 PSE 的 TPS23861和用于 PD 的 TPS23751?
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23751, TPS23753A, PMP9175, TPS2384
802.3af PSE 和 PD 的最佳器件是什么?
端口号为1或2。
PD 器件最好包含直流/直流控制器。 输出电压为3.8V 或3.3V 或5V。
在您的 Web 产品列表中、旧设备已从列表中删除。
那么、最佳器件是用于 PSE 的 TPS23861和用于 PD 的 TPS23751?
此致、
Kohei Sasaki
Penn-San、
感谢你的答复。
现在、我们的客户正处于有关此 PoE 系统的研发阶段。 因此、系统要求尚未明确。
我们认为、如果需要、他们可以在两侧(PSE 和 PD)都有控制器。
如果2类4 PD 连接到 PSE 端口并希望将功率限制为15.4W、我们应该注意什么?
在这种情况下、我们应该更改使用器件吗? 还是必须满足主机控制要求?
此致、
Kohei Sasaki