请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS50601-SP 我最初将此查询发送到 TI 网站上的技术咨询链接。 他们指示我将其发布在这里、以获得答案。
请参阅您的 TPS50601-SP 数据表、图11 (SS-VSENSE)偏移与温度间的关系、以及表7.5中的 SS/TR 至 VSENSE 匹配参数。 由于未提供误差放大器 Vos 参数特性的数据、 我假设图11和 SS/TR 到 VSENSE 匹配参数是您的 Vos 特性、对吗? 如果是、这是否具有30mV 的典型值和90mV 的最大值以及 Tol、temp、line 和 radiation effects? 其中有多少是 Tol 和 rad? 图10、慢启动充电电流与温度间的关系以及表7.5中的 SS 充电电流参数是否是同一误差放大器的输入偏置电流(IB)参数字符? 我假设这是灌电流、典型值为2.5uA。 是这样吗? 您能否为 IB 提供最大值?