请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5050-1-Q1、 LM5050-1
大家好、
我收到了以下请求、您能提供帮助吗?
########################################################################################
我们进行了反极性测试。 为此、我们使用了 LM74610-Q1。 但电流会流过 IC。 栅极和源极的电压相等。
电路图如下。 我们在哪里出错了?
我们的方案从 π 型滤波器开始、并继续进行反极性保护–TPS65381–DRV3201。 感谢你的帮助。