This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:反极性保护

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM5050-1-Q1, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753320/lm74610-q1-reverse-polariy-protection

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5050-1-Q1LM5050-1

大家好、

我收到了以下请求、您能提供帮助吗?

########################################################################################

我们进行了反极性测试。 为此、我们使用了 LM74610-Q1。 但电流会流过 IC。 栅极和源极的电压相等。

 

电路图如下。 我们在哪里出错了?

 

 我们的方案从 π 型滤波器开始、并继续进行反极性保护–TPS65381–DRV3201。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当栅极-源极电压为零时、反向电流预计不会流动、除非 IC 受损。

    您能告诉我们有多少反向电流在流动吗?

    此外、您使用该器件的反向电压和标称工作电压是多少?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    短路保护为6A、因此我们可以看到6A。正常工作电压介于16V 和32V 之间。施加的反向电压为-24V。

    此致、

    Tuğçe μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工作电压处于建议范围内、因此不会损坏 IC。

    您能否告诉我们输入端使用的 TVS 额定值、唯一的反向电流流动方式是通过 TVS 或任何其他组件穿过 IN-GND。

    您能否共享原理图的输入部分?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我们使用 了 SM8S43AHE3_A/I  

    此致、

    Tuğçe μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们看不到任何输入保护问题。

    要进一步帮助解决问题、您可以将电路板发送给我们进行测试吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我不能完全理解您的需求。 您需要我们的完整方案、还是希望向您发送 PCB?

    还有一件事。 我想使用 LM5050-1-Q1进行反极性保护。 您对此主题有何建议? 我们的电路24V、70A。 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tugce、

    如果您可以共享完整的原理图、我们将尝试查看此处是否缺少任何内容。

    有关使用 LM5050-1的反极性保护、请参阅 TI 设计"www.ti.com/.../TIDA-00992"。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我无法分享完整的原理图、感谢您的帮助。

    再次感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经连接了 EVM 并测试了配置、它工作正常、无反向电流。
    如果您不愿意在线分享完整的原理图、您能否通过电子邮件"karikalan@ti.com "仅分享原理图的相关部分?

    如果您认为这已经回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Kari。